杰伊.莱特.福雷斯特(Jay Wright Forrester)于1918年7月14日出生在内布拉斯加州的一家牧场。对于在没有电网的农场长大的孩子来说,对技术和电力感兴趣似乎很不寻常,但这也许是因为父母大力支持此未来麻省理工学院教授的兴趣。在高中时,福雷斯特用旧汽车零件建造了一台风力涡轮机,从而点亮了家里的电灯泡。
他在内布拉斯加大学开始求学之路,在那他对伺服系统产生了浓厚的兴趣,毕业后,他在麻省理工学院继续他的学术生涯。那是二战时期,关于二战对发明家和科学家命运的影响,我们已多次写过,如多娃·弗罗曼(Dov Frohmana)和海蒂·拉马尔(Hedy Lamarr)。美国海军求助于麻省理工学院的科学家们,需要创建一台用于操作飞行模拟器的计算机,此模拟器将对飞行员的动作做出实时反应。今天可能看起来太微不足道了,但我们谈论的是电子管主导的时代,而沃尔特·布拉顿(Walter Brattain)和他的团队还没有研究晶体管领域。在海军项目中,福雷斯特得出结论:使用现有解决方案,不可能开发所要求的机器,模拟计算机也无法满足项目的要求。这一结论和170多人辛勤工作的后来是创建了改进的铁氧体存储器,从而缩短了反应时间并提高了机器效率。正是此项发明成为了现代RAM存储器的基础。最终,在战争结束后的1951年建造了Whirlwind I计算机。但此项目并没有被浪费,后来,它被用于创建历史上第一台计算机网络 SAGE 系统和AN/FSQ-7计算机。该系统于1958年开始运行,是冷战期间美国国防系统的基础之一。它允许雷达站和飞机机组人员之间进行实时通信。
值得注意的是,福雷斯特不仅专注于电子领域。此外,他还在其学术生涯中投入了大量的时间来研究工业系统中所发生的过程和依赖关系。1956 年,他描述了物流和生产过程中的一种现象,称为牛鞭效应或福斯特效应。它是关于需求变化对供应链效率的影响。我们可以看到,近年来在对Covid-19新冠大流行的观察中也可看到福雷斯特所研究效应的正确性,自发的消费者行为导致了医疗设备、卫生纸和面食分配的混乱。
出于对系统和模型的兴趣,他的科学研究之路走得更远,创建了完整的研究方法,可以分析复杂和动态的系统,直到今天我们也在使用,如为工业自动化提供支持。此外,有趣的是在创建流行计算机游戏SimCity的过程中也使用到了它。
普通用户将RAM存储器与安装在个人计算机中的模块相关联。这些元件实际上只是PCB板,在其上安装了相应的集成电路,便于更换存储器。在追求小型化的过程中,例如使用笔记本电脑或单板计算机,如Raspberry Pi,RAM内存直接安装在主板上。但福雷斯特在现代技术中的发明,并没有就此结束。首先,几乎每台设备中安装的大多数微处理器和微控制器都有自己的存储芯片,它们还充当audio-wideo数字音频-视频接口 (如HDMI)。今天,随机存取元件甚至可以在可编程LED灯条中找到。此外,该技术本身有其众多的子分类,如DRAM (动态存储器)、其类似的更快的静态存储器(SRAM),以及非易失性 FRAM (铁电存储器)。
很难一一列举全在福雷斯特研究基础上创建的电子电路的所有类型和应用领域。而且,公平地说,不可能提及每一位在开放存取存储器领域做出贡献并仍在致力于技术发展的科学家们。如果有小读者想加入这一领域,现在也还为时不晚。这位美国科学家所开创的革命性技术仍是开放性的项目,并继续推动着人类进步。