联系我们:0755 8666 0094
全球电子元器件目录分销商
Tme logo
Tme logo
search

添加到购物车副本

此产品已在您的购物车中,您需要增加其数量还是添加至另一个购物车?

2022-08-04

回到列表

赫尔曼·安德鲁·阿菲尔于1893年8月4日出生于纽约。他毕业于麻省理工学院,然后加入贝尔实验室杰出工程师和发明家们的团队。劳埃德·埃斯彭斯基德(Lloyd Espenschied)是其众多同事之一。正是他们的合作促成了同轴电缆的发展,为跨大西洋通信的发展做出了重大的贡献。同轴电缆的想法较早提出,并于1880年由奥利弗·海维赛德(Oliver Heaviside)获得专利,但来自贝尔实验室的两位工程师们对其进行了改进,以满足对长距离快速和无干扰信号传输日益增长的需求。

今天,没有人需要被说服快速信息传输的作用和重要性。尽管标准在过去100年里发生了翻天覆地的变化,工程师和发明家们当时也意识到了这一点。先前讲述的安东尼奥·梅乌奇(Antonio Meucci)和塞缪尔·莫尔斯(Samuel Morse)等人物的故事就已证明了这一点。早在20世纪初,电话网络在世界范围内越来越紧密地交织在一起,媒体的作用和影响力,首先是广播,随后是电视,也在慢慢增长。然而,值得回顾的是,与今天的标准相比,当时的基础设施有很大的技术限制,连接是通过电话交换机(通常是手动)进行的,更不用说网络本身的容量了。同时,根据Statista研究数据显示,在1920年代和1930年代之交,整个美国有近40%的家庭拥有电话,而且此比例一直在增长,直到二战。在赫尔曼·阿菲尔(Herman Affel)的故事中,可以肯定地说,需要是发明之母,因为正是对越来越大的网络带宽的需求促使了阿菲尔(Affel) 和埃斯彭斯基德(Espenschied)致力于开发一种更高效的电缆,以增加首先是巴尔的摩和匹兹堡之间的连接效率,然后是整个美国和全球网络。

他们的“使命”成功了。在1940年代初期,得益于贝尔实验室科学家们的工作,网络容量允许同时处理近五千个电话连接,而在1956年,由于阿菲尔(Affel) 和埃斯彭斯基德(Espenschied)等人的发明,苏格兰奥本和加拿大克拉伦维尔之间建立了第一个跨大西洋电话连接。

同轴电缆是TME产品报价中最知名的“专业”产品之一。也许最常见的情况是,它们与用于将电视机和收音机与 DVB-T 和卫星天线等连接起来的电缆相关联。然而,这只是这个产品系列中非常狭窄的一部分。许多用户可能没有意识到耳机和扬声器也使用了同轴电缆结构,从而消除了可能影响音质的电磁干扰。事实上,只要有低功率和高频信号 (电信/IT) ,就会使用电缆屏蔽来保护数据传输。HDMI和USB 标准严格规定应使用接地编织层保护导体,否则电缆将无法提供标准提供的最大可能性。

当然,电缆附带的固有产品是连接器,如今我们正在处理专门针对同轴电缆及其特定应用的全方位解决方案。其中包括常见于测量设备中的BNC连接器、用于连接 WiFi 路由器中天线的SMA 插座和插头、电视调谐器中已知的特征性F插头,以及微型 IPX 连接器 – 许多无线通信模块的元素,手机,GPS接收器,甚至笔记本电脑(尽管在这它们仍然隐藏在机箱的深处)。电缆和同轴连接器在工业条件下的作用也不容小觑,它们允许在充满EMI干扰的困难条件下实现精确自动化。

设计师、工程师甚至业余爱好者们都应该记住赫尔曼·阿菲尔(Herman Affel)故事的精彩经验:有时发明不是专利问题,而是应用的问题。

信用额度

信用额度提醒

尊敬的客户: 当前订单的金额超过了你的账户限额。请发送邮件到:[email protected] 或者致电:0755 8666 0094 联系我们